This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频 GaN 器件偏置电源

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589896/rf-gan-device-bias-supply

我不确定这是否是正确的论坛、但标题中有 GaN。 ^μ A)

我们为 S 频带应用制造和设计高功率脉冲 GaN 晶体管。

为了提高效率、我们在射频脉冲之前对栅极进行脉冲。

因此、我需要的偏置电压应保持低于 Vgs (Th)(-5V 左右)、并可通过门控增加至-1.2V 左右、而-1.2可针对器件变化和温度进行调节。

是否有解决方案的想法? 我们的电容非常低、因此峰值电流很小、但在高射频驱动水平下、我们可以通过器件输出的电流实现整流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    这将是正确的论坛、遗憾的是、如果不需要一些额外设计和更好地了解您的系统、我们就没有适合此应用的器件。

    我将向您发送一份邀请、邀请您讨论更多详细信息。

    此致。

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我接受了邀请。 这是私人邮件、还是通过电子邮件发送?