This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:TPS61202在超过180mA 的输出电流范围内不稳定

Guru**** 2464810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568222/tps61202-tps61202-is-not-stable-over-than-180ma-output

器件型号:TPS61202

我实现了如下5V 升压电路。

它在超过160mA 的输出电流时无法正常工作。  输出超过160mA 时、电压会降至 Vin 电压。

芯片温度约为48度。

我将电路建立在最新数据表(修订版 E)的基础之上

请告诉我什么是问题以及如何解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享布局
    2.将 R1修改为0欧姆或删除 R2以检查问题是否由 UVLO 功能引起。
    3.尝试将 C4增大到22uF 或更高的陶瓷电容
    4.在问题发生前、以150mA 的电流测量 VIN、L 引脚和 VOUT 引脚的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)
    我将按如下方式共享布局

    2) 2)我删除了 R2、但问题没有改变。

    3)我将 C4更改为22 μ F、问题很明显!

    4)这些波形如下所示。

    (l)

    (输出电压)

    现在、问题已经很清楚了。

    但我不确定问题的原因。

    您对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它是由稳定性问题引起的。 考虑到陶瓷电容器的偏置有效、该器件需要10uF 的输出有效电容才能保持稳定。 电流板中的有效电容很小、这可能会导致器件不稳定。

    这也是我想知道 IOUT=150mA 条件下的输出纹波的原因。 但您共享的波形是奇怪的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为输出电流的纹波很小。

    将 C 更改为22uF 即可解决此问题。
    但现在我要找到原因了。 因此、在 IRE 产生问题后、我再次共享波纹波形。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还对问题的根本原因很好奇。 您可以查看这张"www.ti.com/.../slva289a.pdf"、注意第5页和第6页的相位裕度(稳定性裕度)与负载瞬态图。
    在使用10uF 和22uF 电容器的系统板中尝试类似的实验、那么我们将知道器件是否往往不稳定? 您还可以应用 EVM 作为参考。