This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:插入电池后、BQ24298在 VBUS 上呈现+2.6V 电压

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568569/bq24298-bq24298-presents-2-6v-on-vbus-when-a-battery-is-plugged

器件型号:BQ24298

我正在使用 PMIC BQ24298开发定制板。

该原理图基于 SLUSC59 (第37页)和 SLUUB62A (第16页)中提供的"典型应用"参考设计。
输入设置为适配器(PSEL 设置为低电平)。

在这种情况下、VBUS 大约为2.64V。 是否应该这样做?

我原本希望在 VBUS 上看到0V (考虑到我不启用任何类型的升压操作或 OTG 配置)。
有人对此行为有任何提示吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、您好!

    bq24298数据表第8.2节中的功能图显示了一个标记为 RBFET (Q1)的反向阻断 FET。 这不应允许发生这种情况。

    您能否发布一份原理图副本进行审阅、以查看我们是否可以找出这种奇怪行为的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    我要附上电源管理原理图。

    原理图中未显示的唯一附加信息 是 VBUS 线上的 ESD 保护芯片(用于 USB 数据接口)。

    e2e.ti.com/.../H_2D00_000001_5F00_Power_5F00_Supplies.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、您好!

    红圈在该原理图编辑器中代表什么? 电池网和 VBUS 网都标有 Battery PWR 这一事实让我有点困惑。

    还有什么其他共享 VBUS 网的东西吗?

    您能否附加一个示波器捕获、了解 VBUS 和 PMID 网络上的电压是什么样的?

    这些信息将有助于清除该电压可能来自何处、以及该电压是否通过 bq24298或可能来自某种方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1) 1)红圈仅用于"注释"、不代表电路中的任何物理连接。

    2)否 、VBUS 仅连接到 PMIC 和 ESD 齐纳二极管上的 VBUS 引脚。

    3) 3)我要附上 VBUS 与 GND (蓝色探针)和 VBAT 与 GND (红色探针)的屏幕截图
      在此屏幕截图中、USB 未插入、VBAT 显示3.75V、VBUS 显示2.65V。


    下面是我们在 PMIC 引脚上读取的值表:

    这些读数是在具有3个不同电池电平的3个不同电路板上获得的。
    它还包括当我们遇到电池过压问题(我们认为这可能与 VBUS 线路上的2.6V 问题有关)时的读取

    电路板 5. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 8.
    引脚 ID 未插入 USB
    不充电
    (五)

    USB 已插入
    充电
    (五)

    USB 已插入
    误差
    (电池过压)
    (五)
    USB 已插入
    无错误
    (五)
    未插入 USB
    不充电
    (五)
    USB 已插入
    误差
    (电池过压)
    (五)
    未插入 USB
    不充电
    (五)

    USB 已插入
    误差
    (电池过压)
    (五)

    VBUS 2.67 5.07 5.21. 4.84. 2.68 5.22. 2.64 5.22.
    PMID 3.86 5.07 5.21. 4.79 3.49. 5.22. 3.5. 5.22.
    BTST 3.84 9.2. 4.47. 9.09 3.47. 8.67 3.47. 8.69
    软件 4.08 4.23. 3.92 4.31. 3.71. 3.71. 3.71. 3.72
    VSYS 4.08 4.21. 3.92 4.24. 3.71. 3.71. 3.71. 3.72
    电池 4.09. 4.2. 3.95. 4.2. 3.71. 3.71. 3.71. 3.71.
    REGN 0 5.02 4.97 4.28. 0 5.02 0 5.03

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matteo、您好!

    感谢您提供所有测试信息。

    根据这些测试显示的情况、我认为 bq24298不是在未连接 USB 时 VBUS 网络上出现电压的原因。 让我把我认为是什么拆开。

    -应根据您的配置关闭 RBFET,体二极管的方向会阻止电压。 这似乎证明 RBFET 是关闭的、因为如果它是接通的、VBUS 上的电压和 PMID 应该是相同的。
    -当电池上的电压和 PMID 不同时、所有三个电路板上 VBUS 上的偏置相对一致。

    我认为我们可以通过两种方法来测试系统的另一部分是否会导致这种偏置:
    -独立禁用 LDO U3和 U4,同时监控 VBUS 上的电压,查看其中一个电源是否已将其输出电压耦合到 VBUS 网络。
    -如果这样做不能提供最终反馈、说明偏置可能来自另一个测试、而该测试将最终确定 bq24298是否对偏置做出贡献、则应取消其中一个测试板上的 bq24298 (U1)并对应用测试电源 VSYS 网络、允许系统其余部分在没有 USB 电源时加电并测量 VBUS 上的电压。

    关于电池过压问题、这是通过检查 ba24298或 bq27441中的标志来确定的吗? 您是否使用标称电压为3.7V 且完全充电电压为4.2V 的某种标准锂离子电池? 从无 USB 案例中查看电路板5的结果、您似乎使用的是相对标准的电池化学物质。

    感谢您响应请求提供数据以帮助解决此问题。