我正在使用 PMIC BQ24298开发定制板。
该原理图基于 SLUSC59 (第37页)和 SLUUB62A (第16页)中提供的"典型应用"参考设计。
输入设置为适配器(PSEL 设置为低电平)。
在这种情况下、VBUS 大约为2.64V。 是否应该这样做?
我原本希望在 VBUS 上看到0V (考虑到我不启用任何类型的升压操作或 OTG 配置)。
有人对此行为有任何提示吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 PMIC BQ24298开发定制板。
该原理图基于 SLUSC59 (第37页)和 SLUUB62A (第16页)中提供的"典型应用"参考设计。
输入设置为适配器(PSEL 设置为低电平)。
在这种情况下、VBUS 大约为2.64V。 是否应该这样做?
我原本希望在 VBUS 上看到0V (考虑到我不启用任何类型的升压操作或 OTG 配置)。
有人对此行为有任何提示吗?
尊敬的 Ryan、
我要附上电源管理原理图。
原理图中未显示的唯一附加信息 是 VBUS 线上的 ESD 保护芯片(用于 USB 数据接口)。
您好、Ryan、
1) 1)红圈仅用于"注释"、不代表电路中的任何物理连接。
2)否 、VBUS 仅连接到 PMIC 和 ESD 齐纳二极管上的 VBUS 引脚。
3) 3)我要附上 VBUS 与 GND (蓝色探针)和 VBAT 与 GND (红色探针)的屏幕截图
在此屏幕截图中、USB 未插入、VBAT 显示3.75V、VBUS 显示2.65V。
下面是我们在 PMIC 引脚上读取的值表:
这些读数是在具有3个不同电池电平的3个不同电路板上获得的。
它还包括当我们遇到电池过压问题(我们认为这可能与 VBUS 线路上的2.6V 问题有关)时的读取
| 电路板 | 5. | 5. | 5. | 6. | 6. | 6. | 8. | 8. |
| 引脚 ID | 未插入 USB 不充电 (五) |
USB 已插入 |
USB 已插入 误差 (电池过压) (五) |
USB 已插入 无错误 (五) |
未插入 USB 不充电 (五) |
USB 已插入 误差 (电池过压) (五) |
未插入 USB 不充电 (五) |
USB 已插入 误差 (电池过压) (五) |
| VBUS | 2.67 | 5.07 | 5.21. | 4.84. | 2.68 | 5.22. | 2.64 | 5.22. |
| PMID | 3.86 | 5.07 | 5.21. | 4.79 | 3.49. | 5.22. | 3.5. | 5.22. |
| BTST | 3.84 | 9.2. | 4.47. | 9.09 | 3.47. | 8.67 | 3.47. | 8.69 |
| 软件 | 4.08 | 4.23. | 3.92 | 4.31. | 3.71. | 3.71. | 3.71. | 3.72 |
| VSYS | 4.08 | 4.21. | 3.92 | 4.24. | 3.71. | 3.71. | 3.71. | 3.72 |
| 电池 | 4.09. | 4.2. | 3.95. | 4.2. | 3.71. | 3.71. | 3.71. | 3.71. |
| REGN | 0 | 5.02 | 4.97 | 4.28. | 0 | 5.02 | 0 | 5.03 |
此致、
Matteo