This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:使用3.0V I/O 引脚监控 nCHG 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589897/bq24050-monitoring-nchg-pin-with-3-0-v-i-o-pin

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: TPS62740

我们使用 BQ24050电池充电器和 TPS62740稳压器为 nRF51微控制器供电。 我们希望使用微控制器监控 nCHG 引脚。 BQ24050的数据表原理图将 nCHG 引脚与上拉电阻器和二极管连接到 V_OUT 引脚。 V_OUT 引脚的电压可随锂聚合物电池在3.3V 至4.1V 之间变化

我们希望使用微控制器的 GPIO 引脚来监控 nCHG 引脚、该引脚在输入上限制为3V。 我们能否将 BQ24050 nCHG 引脚连接到3V Vcc 电源轨? 这方面是否有任何问题? 上拉电阻器需要1.5k、还是可以增大电阻器值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 其他 电源连接 到/CHG 引脚。 至于电阻、您想要的值是多少? 您可以将其替换、并测试结果以进行确认。