This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:未检测到电池

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567837/bq24600-battery-not-get-detect

器件型号:bq24600

HII、

我将 bq24600 IC 用于4 节锂聚合物电池充电、但电池未检测到 I 设置电池充电电流500mA、我观察电压 verf=3.3V、 CE=3.3V、

REGN=6V、但下侧 FET 不驱动、SRP-SRN 电压低于1.25mV 。问题出在 哪里、请提供帮助。

谢谢、此致

Anita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anita、

    请仅针对您遇到的问题发布一个主题。

    如果您可以使用示波器发送您的设计原理图以及 VCC、SRN 和 REGN 上的波形、这将大有帮助。

    500mA 的充电电流将使转换器进入非同步模式、在该模式下、低侧 FET 关闭、仅在80ns 内开启、以刷新自举电容器。 您可以在数据表的第7.4.2节中阅读有关此内容的更多信息。

    如果 SRN 电压低于2V、则还可以进入此非同步模式、其中低侧 FET 会关断。

    如果您不希望采用非同步模式、则充电电流必须高于500mA。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢或回复。

    我显示 登录的帐户禁止了问题的发生、因此我无法回复、我希望帮助登录我的帐户、因此我将分享原理图和波形 、请提供帮助。我将充电电流增加到1.5A、但也没有检测到电池、并且仅消耗200mA 的充电电流

    e2e.ti.com/.../battery-charger.pdf

    谢谢、此致

    Anita Kalbhor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮塔

    我看到输入滤波器有问题、虽然我不认为这可能是问题的原因、但您应该将 R11更改为2欧姆。

    我想知道 CE、VREF、REGN、TS、VCC 和 SRN 上的电压是多少、 并查看您是否可以获得 VCC、PH、SRN 和 VFB 的示波器屏幕截图、以查看条件是否看起来适合启动充电周期。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢 replye2e.ti.com/.../charger-pcb-waveform.rare2e.ti.com/.../M501-V0-defib-battery-charger.pcb

     电压观测条件:Ce=3.6V、  Vref=3.6V、      REGN=6V、   TS=1.65V、 VCC=18.4、 SRN=15.6V

    我观察到 PH、HIRDV、LIRDV 和 BTST 引脚上的噪声非常大 ,这是问题的建议 。

    此外、请检查随附的波形图像和布局文件。

    谢谢、此致

    Anita Kalbhor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮塔

    PH 波形肯定存在一些问题。 请提供每层 PCB 的屏幕截图、最好是 PDF 格式、因为这样我就更容易看到布局文件。

    我建议您按照如下所示的布局进行操作:

    保持环路非常小、并使用宽布线来降低寄生电感。 输入电容器应尽可能靠近 HS FET、输出电容器应尽可能靠近感应电阻器。

    您还可以在 PH 节点上添加 RC 缓冲器以减少振铃。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看随附的 pdf 布局文件。我根据数据表在该水平感应电阻器中进行布局

    方向。

    因为布局会产生很多噪声或另一个原因。 我的电路仍然无法正常工作、电池未被检测到。我检查了5个处于 该状态的 PCB、当电池连接 在4个 PCB 中且处于一个 PCB 状态时、LED 闪烁、LED 持续亮起、但电流仅为30mA。  

    我已将充电电流设置为1.5A,但它也消耗了20 -30mA 的电流。

    我不会在  SRP-SRN 引脚上得到电压差、两个电压显示的电压电平与电池电压电平相同。

    谢谢、此致

    Anita Kalbhore2e.ti.com/.../Batery-charger-Layout.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮塔

    我看到布局需要进行大量优化。 请遵循我之前发布的内容。 此外、还有一些其他指针:
    1.尽量多地覆铜。 这将有助于散热。 任何空位都填充 GND。
    2.查找 SRP 和 SRN 的开尔文连接。 您需要直接连接到感应电阻器、并且不会有电流流经这些走线。
    原理图上0.1uF 等滤波电容应尽可能靠近 IC 放置。
    4.将 IC 的散热焊盘直接连接到 GND,覆铜。 请勿在散热焊盘与 GND 之间使用细迹线进行布线。 使用多个通孔。
    5.请勿将 SRP 和 SRN、VREF、ISET 和 VFB 等感应线路靠近开关网络、它们可能会与噪声耦合、并且无法正常工作。

    希望这有助于改进布局。

    此致、
    Steven