HII、
我将 bq24600 IC 用于4 节锂聚合物电池充电、但电池未检测到 I 设置电池充电电流500mA、我观察电压 verf=3.3V、 CE=3.3V、
REGN=6V、但下侧 FET 不驱动、SRP-SRN 电压低于1.25mV 。问题出在 哪里、请提供帮助。
谢谢、此致
Anita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
谢谢或回复。
我显示 登录的帐户禁止了问题的发生、因此我无法回复、我希望帮助登录我的帐户、因此我将分享原理图和波形 、请提供帮助。我将充电电流增加到1.5A、但也没有检测到电池、并且仅消耗200mA 的充电电流
e2e.ti.com/.../battery-charger.pdf
谢谢、此致
Anita Kalbhor
尊敬的先生:
感谢 replye2e.ti.com/.../charger-pcb-waveform.rare2e.ti.com/.../M501-V0-defib-battery-charger.pcb
电压观测条件:Ce=3.6V、 Vref=3.6V、 REGN=6V、 TS=1.65V、 VCC=18.4、 SRN=15.6V
我观察到 PH、HIRDV、LIRDV 和 BTST 引脚上的噪声非常大 ,这是问题的建议 。
此外、请检查随附的波形图像和布局文件。
谢谢、此致
Anita Kalbhor
尊敬的先生:
请查看随附的 pdf 布局文件。我根据数据表在该水平感应电阻器中进行布局
方向。
因为布局会产生很多噪声或另一个原因。 我的电路仍然无法正常工作、电池未被检测到。我检查了5个处于 该状态的 PCB、当电池连接 在4个 PCB 中且处于一个 PCB 状态时、LED 闪烁、LED 持续亮起、但电流仅为30mA。
我已将充电电流设置为1.5A,但它也消耗了20 -30mA 的电流。
我不会在 SRP-SRN 引脚上得到电压差、两个电压显示的电压电平与电池电压电平相同。
谢谢、此致
安妮塔
我看到布局需要进行大量优化。 请遵循我之前发布的内容。 此外、还有一些其他指针:
1.尽量多地覆铜。 这将有助于散热。 任何空位都填充 GND。
2.查找 SRP 和 SRN 的开尔文连接。 您需要直接连接到感应电阻器、并且不会有电流流经这些走线。
原理图上0.1uF 等滤波电容应尽可能靠近 IC 放置。
4.将 IC 的散热焊盘直接连接到 GND,覆铜。 请勿在散热焊盘与 GND 之间使用细迹线进行布线。 使用多个通孔。
5.请勿将 SRP 和 SRN、VREF、ISET 和 VFB 等感应线路靠近开关网络、它们可能会与噪声耦合、并且无法正常工作。
希望这有助于改进布局。
此致、
Steven