This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:变得非常热、消耗1A 电流、但工作正常。 但在空载条件下、1A 的电流非常大

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589621/lm5116-gets-very-hot-drains-1a-but-works-but-in-no-load-1a-is-a-lot

器件型号:LM5116

您好!  

我们有以下设计。 当我们将直流/直流转换器的输入连接到30V 时、我们预计将获得25.2V 的电压。 驱动器在空载时变得非常热、消耗1A 电流。 栅极正常工作。

您能不能就为何这样做提出建议?

我们的 IGBT 为 IPB117N20NFDATMA1。 电感器来自我们和器件型号  7443556260。  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认是否已将 VCCX 电源连接到 VCCX 输入引脚? 1A 与所有交流(开关)损耗以及 VCC 电流(如果 VCCx 未连接到外部电源)有关? 您的开关频率似乎设置为~1MHz (RT =3.3k)、这就是产生高电流的原因。 为了确保这种情况、您能否在空载时对开关节点进行示波器截图?