This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:bq24610最小预充电/终止电流

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568582/bq24610-bq24610-minimum-precharge-termination-current

器件型号:BQ24610

您好!

我们收到了客户关于 bq24610的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-根据数据表、"使用默认的10m Ω 感应电阻器时、最小预充电/终止电流被钳位在125mA 左右。"
 如果使用20m Ω 的电流感应电阻器、则最小预充电/终止电流是多少? 低充电电流比较器是否相关? (Iterm min = VLC / RSR ?)

-如果 ISET2为0V、是否会禁用最小预充电/终止电流?
 它们考虑设计由外部电路进行的端接电流检测。 因此、他们希望禁用最小终止电流。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    该比较器使用电压、因此如果使用20m Ω 电阻器、则实际终止电流将为64mA。

    如果他们想要禁用终端并使用外部电路、也可以将 TTC 连接到 GND (TTC 上为低电平)以禁用计时器和终端。 此选项似乎是可行的方法。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    它们希望仅禁用终止电流。 是否有任何方法来禁用端接电流并启用安全计时器?
    它们考虑当 Viset2为0V 时、Iterm 变为0A。 因此、他们假设能够仅禁用终止电流。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的反馈可能会在本周结束前提供给我们吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    SRP-SRN 上的最小预充电电压为1.25mV。 对于20m Ω 电阻器、这将是62.5mA。 我认为在没有 TTC 到 GND 的情况下、没有另一种方法来移除端接。 您可以使用更高的感应电阻器值、但这会降低效率。

    此致、
    Steven