请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
我们收到了客户关于 bq24610的问题。
请帮帮我们。
[问题]
-根据数据表、"使用默认的10m Ω 感应电阻器时、最小预充电/终止电流被钳位在125mA 左右。"
如果使用20m Ω 的电流感应电阻器、则最小预充电/终止电流是多少? 低充电电流比较器是否相关? (Iterm min = VLC / RSR ?)
-如果 ISET2为0V、是否会禁用最小预充电/终止电流?
它们考虑设计由外部电路进行的端接电流检测。 因此、他们希望禁用最小终止电流。
此致、
tateo