请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160 大家好、
由于输入电压低于2.5V、我的客户可能没有限制电阻器、因此让 UCD90160序列发生器冒烟。
为了防止对未来的电路板造成进一步损坏、您能否建议在故障条件下流入芯片的最大电流是多少、以便选择合适的电阻器值?
提前感谢、
Jaime
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.