This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:故障条件下的最大电流

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569095/ucd90160-max-current-under-fault-conditions

器件型号:UCD90160

大家好、  

由于输入电压低于2.5V、我的客户可能没有限制电阻器、因此让 UCD90160序列发生器冒烟。

为了防止对未来的电路板造成进一步损坏、您能否建议在故障条件下流入芯片的最大电流是多少、以便选择合适的电阻器值?  

提前感谢、  

Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaime、

    对于 GPIO 引脚、最大电流为4mA、但建议将电流限制在1mA 以下。 MON 引脚为高阻抗。

    所有引脚都具有从引脚到 V33D 的保护二极管、以便将引脚电压钳制在3.3V。 当 V33D 未通电时、其他引脚上的输入电压将正向偏置保护二极管、从而反向驱动3.3V 电源轨。 必须限制该电流、或者、V33D 应先于其他引脚供电。  

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    数据表中是否记录了该信息? 如果是、您能否指出我可以在哪里引用它?  

    Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhiyuan,我还想问在正常工作条件下流入 MON 引脚的电流是否为数据表中列出的100nA,作为输入泄漏电流? 我是否正确理解了这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。