This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:1kHz 纹波:是否可以使用相位升压电容来抑制它?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586677/tps54202-1khz-ripple-can-the-phase-boost-capacitance-be-used-to-suppress-it

器件型号:TPS54202

尊敬的 TI 团队:

我曾在其他一个主题中发布过这方面的内容。 但是、由于这个已标记为"已应答"、我将打开一个新的。

在我的应用中、TPS54202输出中存在大约1kHz 的纹波。 振幅约为40mV p-p

我尝试添加一个相位升压电容(与顶部反馈电阻并联)。 纹波会随着电容的增加而下降。

在大约10nF 时、纹波几乎消失了。 这是可以的吗? 数据表建议仅添加几 pF。  

随着组件老化、环路稳定性是否会受到任何影响?  

电路参数:
输入电压- 18V
输出电压- 12V
L - 47 μ H
C - 47uF -铝聚合物
电容 ESR - 25m Ω@ 100kHz。

测试负载:1.5A

测得的纹波电压(p-p):在没有相位升压电容的情况下约为40mV。  

提前感谢、

Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1kHz 纹波是由扩频功能引起的、频率在500kHz 频率的-6%到+6%之间再循环、再循环周期需要512个修边周期、因此它会引入500kHz/512=0.98kHz 噪声。
    10nF 电容有点过大、可能会影响环路稳定性、尤其是在低温条件下、需要验证稳压器是否稳定。
    您可以尝试使用小型电感器、例如22uH、小型 Cout、例如具有小型 ESR 的22uF 电容器。 如果仍然满足要求、请继续添加47pF~100pF 相位升压电容(使用推荐的反馈电阻分压器)。
    BTW、需要什么电感纹波 CTM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luke 先生:

    非常感谢您的回答。

    我将尝试使用22uF MLCC、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luke 先生:

    我用多个10uF MLCC 替换了现有的47 μ F。

    虽然 MLCC 的额定电压为10uF、但在12V 直流时、电容降至约4uF。 因此、我使用3/4电容器并联测试了。

    即使现在、对于0.5A 至1.5A 的负载电流、纹波电压在38mVpp 时保持不变。

    我还添加了100pF 的相位升压电容。 但没有影响。

    我应该减小电感吗? 在大多数情况下、电路仅在轻负载(<0.7A)下工作。 因此、我从您的数据表公式中选择了47uH 值。 此外、我们已经为该项目采购了大量47uH 电感器。 因此、更改它有点困难。

    纹波电压在我们的应用中不是非常关键。 但越小越好。

    请就此提供您的反馈。

    此外、请告诉我相位升压电容的影响是什么? 它会减少开关频率纹波还是1KHz 纹波?


    谢谢、

    Vikram。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、
    如果纹波不是很重要、建议不要添加过大的相位升压电容、最好遵循数据表。 相位升压电容器将增加转换器的带宽、当带隙高于1kHz 时、可以很好地抑制1kHz 纹波。 然而、较大的相位电容器将使转换器对噪声更敏感、这将导致稳定性风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luke 先生:

    再次感谢您的回答。

    我们已决定继续使用具有1kHz 纹波的现有设计。

    出于好奇、在不增加过多相位升压电容的情况下、消除1kHz 纹波的正确方法是什么?

    我们未来的一个项目需要小于15mVpp 的纹波电压。

    要获得数据表中给出的理想输出电压、需要做些什么?

    如果您能给我一些指导、那将非常有帮助。


    谢谢、

    Vikram。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、
    正如我之前提到的。 1kHz 噪声无法完全抑制。 因此、如果您的应用对纹波至关重要。 建议使用 TPS54202H、它具有与 TPS54202完全相同的规格、并且不采用扩频功能、这意味着没有额外的1kHz 纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luke 先生:

    非常感谢您的耐心和耐心。