Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691-Q1 您好!
在以下两种情况下、在 Sepic 拓扑中、我们是否有 TPS92691-Q1的效率估算值:
- 场景1:
40°C 至60°C 范围内的输入电压为9V 至16V
最大输出 60V 60W - 场景2:
- 40°C 至60°C 范围内的输入电压为9V 至16V
输出最大值为30V 15W 500mA
您是否对照明行 LED 有其他参考?
谢谢、此致、
穆罕默德