This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:SEPIC 效率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589713/tps92691-q1-sepic-efficiency

器件型号:TPS92691-Q1

您好!  

在以下两种情况下、在 Sepic 拓扑中、我们是否有 TPS92691-Q1的效率估算值:

  • 场景1:
     40°C 至60°C 范围内的输入电压为9V 至16V
     最大输出 60V 60W  

  •  场景2:  
  •  40°C 至60°C 范围内的输入电压为9V 至16V
     输出最大值为30V 15W 500mA

您是否对照明行 LED 有其他参考?

谢谢、此致、  

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    对于类似的功率级别、效率可能与 SEPIC EVM 中的数字类似。 输出电压是否可能低于需要 SEPIC 的输入电压? 在任何情况下、这是一个很好的设计、但如果您愿意、我可以向您提供其他建议。 我只需要知道完整的输入和输出电压范围。

    此致、

    克林特