This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950:从 VDD 应用到 OUTx 的持续时间固定为低电平的时间是多少?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569661/ucc28950-ucc28950-what-is-the-duration-time-from-vdd-applied-to-outx-fixed-to-low

器件型号:UCC28950

大家好、
从施加 VDD 到 OUTx 固定为低电平的持续时间是多少?
我们假设这些引脚在特定时间段(例如、在 VREF 开始之前)内具有高阻抗、这一假设是否正确?
这是设计所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naokazu、我已经将此内容转发给我们的 AE 专家、以帮助回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kinjoh-San

    施加 VDD 后、OUTx 将始终保持低于200mV、直到控制器在 OUTx 引脚上开始生成正确的脉冲。

    我今天早上拍摄了下面的屏幕截图。 您可以看到、OUTA 上的小峰值为180mV - OUTA 随 VCC 增加、直至达到该点-当我降低 VCC 上的 dv/dt 时、该峰值不存在、如下图所示。

    YEL:VCC

    红色:OUTA

    蓝光:参考电压

     VCC 设置为12V、限流源设置为2.0A。 通过开关施加 VCC、以最大程度地提高 dv/dt。 OUTA 清晰地开始了。

    OUTA 在此测试中断路。

     OUTA 峰值电压为180mV

    OUTx 事件与 VREF 无关。

    YEL:VCC

    红色:OUTA

     VCC 设置为12V、限流源设置为130mA。 OUTA 清晰地开始了。

    OUTA 在此测试中断路。

    我希望这能解答您的问题、如果您需要 更多信息、请告诉我。
    此致

    Colin