This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:电压监控器基准

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569525/tps65311-q1-voltage-monitor-reference

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

我收到了客户的以下问题。

数据表中指定了电压监控器基准。

这些值的100%电压是多少?

是否指定了该值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    在 VMONx 引脚上进行监控、这以0.8V 基准电压为基准。 因此、上面的百分比是相对于0.8V 的。 但间接地、它将通过分压电阻器以 Vout 为基准。

    希望现在清楚,如果不清楚,请告诉我。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthe-San、

    感谢你的帮助。

    我还有其他问题。
    "0.8V"的精度是否也是±1%、如下所示?

    "REF = 0.8V -下降/上升沿" 是什么意思?
    REF 是否为 VMONx 的电压?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    您的理解是正确的、Vmonx 的内部基准将具有+/-1%的精度、REF 这里是 VMON 的内部基准电压。

    在这里、下降沿意味着、当电源下降时、I、e UV 检测。 上升沿意味着、当电源过冲时、I、e OV 检测。

    此致、

    Murthy