请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 我们在产品中使用了 TI BQ27421-G1A 监测计。
目前、黄金映像仅在电池断开连接时加载到监测计中。
1) 1)将产品的塑料外壳放在 PCB 组件上后、如果在 F/W 图像中更新了黄金图像、
客户需要断开内部电池。
以便将黄金映像重新加载到监测计中。
1-1)但这种行为不合理且用户友好。
2) 2)如果我们每次在系统爬虫程序期间初始化监测计驱动程序时都将黄金映像重新加载到监测计中、
每次系统启动时、它都会在监测计的数据存储器中覆盖参数。
2-1) 如果我们这样做、是否会产生副作用?
谢谢你。