This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1A:在驱动程序中加载黄金映像

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569153/bq27421-g1a-load-golden-image-in-driver

器件型号:BQ27421-G1

我们在产品中使用了 TI BQ27421-G1A 监测计。

目前、黄金映像仅在电池断开连接时加载到监测计中。

1) 1)将产品的塑料外壳放在 PCB 组件上后、如果在 F/W 图像中更新了黄金图像、

客户需要断开内部电池。

以便将黄金映像重新加载到监测计中。

1-1)但这种行为不合理且用户友好。

2) 2)如果我们每次在系统爬虫程序期间初始化监测计驱动程序时都将黄金映像重新加载到监测计中、

每次系统启动时、它都会在监测计的数据存储器中覆盖参数。

2-1) 如果我们这样做、是否会产生副作用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2-1:不建议这样做、因为每次启动时监测计都会丢失已安装电池的阻抗信息。

    您可以在系统引导期间检查标志寄存器中的 ITPOR 位。 如果该位被置位、则电量监测计被复位、您应该下载.gm.fs 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    1) 1)我们解决了以下问题:
    >>新的黄金映像位于新的 F/W 映像中。
    >>并且在将新的 F/W 图像升级到带有塑料外壳的器件后、
    >>客户无法断开蓄电池(在塑料箱中)以让监测计驱动器将新的黄金映像重新加载到监测计中。
    >>由于塑料外壳已经放在 PCB 组件上、因此无法断开电池连接。

    Q2)监测计是否会在监测计驱动器每次启动并重新加载黄金映像时重新了解已安装电池的阻抗信息?

    3)根据《bq27421-G1技术参考》(文档:SLUUAC5C)第4.4章 Flags():0x06和0x07、它说:
    >> ITPOR =表示发生了 POR 或复位子命令。

    3-1)如果 ITPOR 位置位、电流表驱动器已经加载了黄金映像。

    3-2)它与我们遇到的问题不同(用新的黄金映像升级的 F/W)。
    Q3-2-1)您能给我们提供您对问题的意见1)吗?

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A2:监测计将从黄金映像中的电池数据开始。 监测计将随着时间的推移(几个充电/放电周期)重新学习、直到您再次加载黄金映像。

    更新任何内容时、无需物理断开电池。

    如果您的新 FW 具有新的黄金映像(旨在使用更好的配置更新监测计)、则必须下载一次新的黄金映像、监测计将从此新黄金映像开始"全新"。 它将随着时间的推移重新学习电池的特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。
    我们明白了。

    因为将来可以使用新的黄金映像升级新的 F/W、
    我们将在每次系统启动时重新加载黄金映像。
    以确保新的黄金映像加载到监测计中。