请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 您好!
我想使用具有桥式整流器的不同电磁能量收集器作为 BQ25504的输入、以便为电池充电。 我不确定如何使用电磁能量收集器源实现 BQ25504的 MPPT 功能。 数据表显示太阳能电池板的 MPPT 为80%、但我不确定交流电磁发生器的 MPPT 会如何变化。 我应该使用不同的 MPPT 百分比还是只完全禁用 MPPT?
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢!