This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:交流应用问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568690/bq25504-ac-application-question

器件型号:BQ25504

您好!


我想使用具有桥式整流器的不同电磁能量收集器作为 BQ25504的输入、以便为电池充电。 我不确定如何使用电磁能量收集器源实现 BQ25504的 MPPT 功能。 数据表显示太阳能电池板的 MPPT 为80%、但我不确定交流电磁发生器的 MPPT 会如何变化。 我应该使用不同的 MPPT 百分比还是只完全禁用 MPPT?

如果有任何帮助,将不胜感激。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    很抱歉,我没有你的问题的答案,但由于这个问题对我的一个项目特别感兴趣,我想在这里留下一个注释。

    我在 这里找到了对 MPPT 的非常基本但清晰的解释。 基本而言、我们需要配置充电器、以便在给定特定输入电压范围的情况下为电池块获取最大可能功率。

    您是否愿意分享您计划使用的收割机的一些信息? 如果我们可以看到预期的输出(整流器之前和之后)、海报可能会提供更自信的答案。

    Rgds

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    感谢您的回答以及 MPPT 的说明。 我目前没有收割机输出的信息、但我打算做一些测试、很快就会有一些数字。

    我知道这个收集装置的输出将非常不规则、并且很可能很小(因此我对 bq25504感兴趣)。 我很快就会得到一些数字!

    再次感谢、

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的能量收集器的一些信息。 该器件本身基本上是一个通过线圈导线振荡的磁体。 在整流器的输出端、我得到的电压介于200mV 至大约6V 或7V 之间的任何值(如果在应用中使用收集装置、这些值将不会经常出现)。 我预计整流器的输出通常低于5V。

    不过、我仍不确定 BQ25504器件使用的 MPPT%是多少。

    再次感谢、

    卢卡斯