[ LM3435] SVDD 电源电压范围和电源定序
尊敬的论坛成员:
您能否帮助检查 LM3435的 SVDD 的电源电压范围?
我可以找到 VIN 的规格、但是没有关于 SVDD 范围的明确说明。
我可以从数据表中找到这些信息、如下所示。 
但是,可以在伊萨克先生的下一个帖子上看到不同的信息。
"是的、可以将 SVDD 连接到 VIN (只要高于2.5V)。"
LM3435/未使用的引脚、控制频率
e2e.ti.com/.../552806
您能否说明有效的 SVDD 电源范围?
此外、VIN 和 SVDD 之间的电源序列是否有要求和/或限制?
提前感谢您的支持。
此致、
Ken