This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:[ LM3435 ] SVDD 电源范围和电源定序

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568471/lm3435-lm3435-svdd-supply-range-and-power-sequencing

器件型号:LM3435

[ LM3435] SVDD 电源电压范围和电源定序

尊敬的论坛成员:

您能否帮助检查 LM3435的 SVDD 的电源电压范围?
我可以找到 VIN 的规格、但是没有关于 SVDD 范围的明确说明。

我可以从数据表中找到这些信息、如下所示。


但是,可以在伊萨克先生的下一个帖子上看到不同的信息。

"是的、可以将 SVDD 连接到 VIN (只要高于2.5V)。"

LM3435/未使用的引脚、控制频率
e2e.ti.com/.../552806


您能否说明有效的 SVDD 电源范围?
此外、VIN 和 SVDD 之间的电源序列是否有要求和/或限制?

提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    数据表中也找不到说明、但 Issac 是该器件的专家、因此我让他知道了这个问题。 他应该能够很快为您澄清问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    上一个问题询问 SVDD 是否可以连接到 VIN。
    答案是肯定的、因为 VIN 需要在高于2.5V 的电压下工作

    SVDD 本身独立于 VIN、可在1.7V 至 VIN 的电压范围内运行(只要您的 VIN 在2.5V 至5.5V 范围内)。

    希望这澄清了您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    另外一件事是、只要将 SVDD 和 VIN 连接在一起、就没有排序。
    如果您将它们分开、最好使 SVDD 的运行时间早于 VIN。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    感谢您的反馈! 我很清楚。
    我会咨询我的客户!

    您好、Clint、

    感谢您的支持!

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    让我再问几个有关电源及其顺序的问题。
    我的客户会使用单独的电源(+1.8V SVDD 和5V VIN)。  我 要求客户首先斜升 SVDD、然后跟随 VIN。
    以下是两个问题。

    Q1:每次上升之间是否有任何时间/延迟要求?

    Q2:对关断序列有任何要求?


    提前感谢您的支持。
    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    未针对 SVDD 和 VIN 斜升之间的任何时序/延迟要求对其进行测试/指定。
    我想、几十微秒的分离可以完成这项工作。

    同样、没有列出/测试停机顺序。
    我想说、只要 VIN 比 SVDD 提前关断(再过几十微秒)、就可以了。

    谢谢!