请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我已将化学 ID 0x440应用于使用早期化学数据库(可能是 随 bqStudio 1.3.52安装的 Chem 数据版本- Chem ver 4xx)的设计
我最近更新了化合物数据542 (2016年第4季度)、并注意到 ID 0x440的 Ra 表不同。
对于这两个 Chemistry Database 版本、ID 440的 OCV/SOC 和温度数据似乎是相同的。
Chemistry 数据库之间是否有针对特定 ID 的版本之间的新数据? 如果是、原因是什么?
哪一个更准确、更早的 Chem 数据或542数据?