This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:化学数据- bqStudio - bq40z60

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569735/bq40z60-chemistry-data---bqstudio---bq40z60

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我已将化学 ID 0x440应用于使用早期化学数据库(可能是 随 bqStudio 1.3.52安装的 Chem 数据版本- Chem ver 4xx)的设计

我最近更新了化合物数据542 (2016年第4季度)、并注意到 ID 0x440的 Ra 表不同。

对于这两个 Chemistry Database 版本、ID 440的 OCV/SOC 和温度数据似乎是相同的。

  Chemistry 数据库之间是否有针对特定 ID 的版本之间的新数据? 如果是、原因是什么?  

哪一个更准确、更早的 Chem 数据或542数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    您必须已加载 ChemID 452。 500系列为锂原电池预留。 ChemID 440是 ANR26650M1-B 的原始特性 对该电池执行了其他三次 ChemID 特性描述。

    ChemID 440:原始版本
    ChemID 452:过时、此 ChemID 有问题、您不应使用它。
    ChemID 453:根据特殊要求、将底部 OCV 设置为3000mV。
    ChemID 465:当前推荐版本。 OCV 表非常接近 ChemID 440。 底部的 OCV 为2400mV。 由于制造工艺发生了变化、因此对电池进行了表征。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我重复一下、因为您所描述的不是我正在做或处理的事情。

    Chem ID 为440 (A123 ANR26650M1-B FiFePO4电池)

    我在 Chemistry Updater 中看到的 Chem ID 440不同之处在于 TI 发布的 Chemistry 数据库版本542 (2016年末发布)与之前的440单元数据库具有不同的 Ra 表值。

    此外、GPC 工具选择 Chem ID 440作为我们使用的电池的最佳选择。 您是否认为 Chem ID 465可能是更好的选择? (当 GPC 计算出最适合的值为440时、数据库中可能没有465个)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    我很抱歉造成混淆。 我在特性实验室检查过、对于给定的器件类型、化学成分数据不应从更新程序版本更改为更新程序版本。 由于数据的存储方式、多节器件的 Ra 表与单节器件的 Ra 表可能不同。 如果您有几个具有不同化学数据的 srecs、则可以将它们发送给我、我将检查化学数据以比较差异。 您可能应该转到 ChemID 465、因为它反映了 A123提供的最新材料。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    我将向您的 ti.oCM 电子邮件发送两封展示差异的 SRECS