This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:在封装组装之前启用它

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569734/bq20z655-r1-enabling-it-before-pack-assembly

器件型号:BQ20Z655-R1

我从前面的线程中看到、由于电量监测计功能可能会引入错误、因此不建议在电池组组装之前启用它。  还提到将更新状态从06更改为02 (禁用它)不会清除问题。 然而、同一个线程中也指出、引入的大多数误差将在前几个充电/放电周期内得到解决。

我的问题是:我有130个新制造的软件包、当通过 MultiStation 测试仪对它们进行编程/校准时、我的.ROM 文件中的更新状态错误地设置为06。  包装尚未经过软件密封。  是否可以通过在重新启用系统重置(0021命令)之前发出系统重置(0041命令)来解决错误更新状态的问题?  最好是必须返回并手动重新编程所有130个单元(加载默认的.senc 文件、加载新的.gg 文件、重新校准 V、T、I 和偏移、然后重置并启用它)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治
    我们建议在您准备密封电池组之前将其保持禁用状态、原因有几个。 第一个是监测计在启用寿命数据之前不会记录寿命数据。 最好先校准电池组、然后再启用电池组、可能会设置一个错误的 DOD 点、使其启用。 DOD 点误差将通过使用进行校正、但错误的寿命数据可能无法得到校正。 复位会清除错误的 DOD 点、但也可能导致更新寿命数据。 您可以检查几个数据包以查看寿命数据是否更新为不需要的值。
    Tom