请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 我从前面的线程中看到、由于电量监测计功能可能会引入错误、因此不建议在电池组组装之前启用它。 还提到将更新状态从06更改为02 (禁用它)不会清除问题。 然而、同一个线程中也指出、引入的大多数误差将在前几个充电/放电周期内得到解决。
我的问题是:我有130个新制造的软件包、当通过 MultiStation 测试仪对它们进行编程/校准时、我的.ROM 文件中的更新状态错误地设置为06。 包装尚未经过软件密封。 是否可以通过在重新启用系统重置(0021命令)之前发出系统重置(0041命令)来解决错误更新状态的问题? 最好是必须返回并手动重新编程所有130个单元(加载默认的.senc 文件、加载新的.gg 文件、重新校准 V、T、I 和偏移、然后重置并启用它)。