This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54627:输出6~9A 的温度仿真

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589010/webench-tools-tps54627-temperature-simulation-for-output-6-9a

器件型号:TPS54627
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们的客户想知道、TPS54627在 OCP 触发之前的温度、但 WebBench 工具仅支持将 电流填满到最大6A。

是否有任何方法可以针对输出6/7/8/9A 条件进行仿真?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面是输入电压/输出电压和输出电流条件。

    输入电压:12V
    输出电压:1.0V
    输出电流:6/7/8/9A
    环境温度(如果有):25、55摄氏度。

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以导出 TINA 瞬态模型。 并在具有大负载电流的 TINA 软件中仿真该模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我已经下载 TINA-TI 工具、并将 webench 文件导入 TINA-TI。
    但是、如何更改输出电流并使用温度仿真?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、我的坏情况是、我认为他们只是想查看大负载下的电气行为。 TINA 不能用于进行热仿真。 我认为我们没有工具来进行此类仿真。 最好的方法是应用 EVM 进行实际评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    噢...明白了、那么它没有机会将 webench 输出电流升高到6A?
    我会告诉我的客户这些信息。

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、请遵循 Luke 的评论。

    请让客户根据 EVM 或客户的电路板设计来评估此案例。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    WEBENCH 电源设计器执行一系列设计检查、以禁止客户创建违反已发布和推荐器件限制的设计。 因此、我们不允许用户强制 TPS54627设计输出电流超过6A。

    Kris