This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:建议运行裸片温度

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568707/tps51206-recommended-operating-die-temperature

器件型号:TPS51206

团队-

我的客户对 TPS51206的建议工作裸片温度有疑问:数据表列出了125°C 时的绝对最大结温、但也清楚地表明、不能保证超过建议的最大值的功能运行。 但是 、建议运行条件表中仅列出环境温度、未提及最高建议结温。  

是否存在性能仍然得到保证的特定最大结温? 如果这种情况有所不同、客户仅以其额定容量的1/4左右运行器件。  

谢谢、

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队-

    我可以就这个问题获得一些帮助吗?


    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持 TPS51206、但我可以对此进行评论。  遗憾的是、有多个产品数据表以这种方式指定。  其目的是在典型应用中、在自然通风的最高工作温度(在本例中为85°C)下、工作结温将等于或低于125°C 的最高结温。 理想情况下、器件将在工作结温下指定。  至少在我们组中、所有器件都将以结温而非环境温度为基准进行指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰-

    感谢您的回答。 虽然我知道几乎没有进行任何特性评定(这不是您的器件!)、但您认为器件结温接近最高125°C 时、功能或性能会有任何损失吗? 就该结温而言、您是否建议从绝对最大值获得任何一般裕度? 最好在客户考虑或重新评估设计之前、至少向客户提供一个关于结能达到多热的通用指南。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、当 Ta 接近最高结温时、允许的功率耗散会降低。 因此、在 Ta = 125 C 时、允许的功率耗散= 0W。大多数数据表参数在"开环"条件下进行测试、因此 Tj 在测试期间非常接近 Ta、因为耗散的功率可以忽略不计。 在85°C 以上的 Tj、一些参数可能超出规格。让我看看我是否可以让产品线的人员直接评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、

    您的应用中的环境温度和 Vin/Vout/Iout 是多少?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 Alec Forbes 合作,为 TPS51206开发这款 Raytheon 应用程序,该应用程序位于复杂的热环境中。  他使用 PCB 工具进行全面的热仿真。

    这是一个具有以下参数的 DDR3应用:

                  VDD = 5.0V (+/-5%)

                  VDDQSNS = 1.5V (+/-5%)

                  VLDOIN = VDDQSNS

                  I (VTT)= 0.5A  (2A 容量中只有¼ μ A)

                  VTT =½ Ω VDDQSNS

                  VTTREF =½ VDDQSNS  

                  VTTSNS = VTT  

    “环境”温度不容易直接确定,因为环境空气温度与环境电路板温度明显不同。  他的仿真显示结温约为102°C、远低于我们的125C 最大 Tj 规格。  但是、根据您测量环境温度的方式、可能无法严格满足我们的85°C 最大环境温度规格。  

    我以前曾遇到过这种情况几次、尤其是对于温升最小的器件、在这种情况下、客户应用从技术上讲违反了我们的85°C 最高环境温度、但它们完全符合我们的125°C 最高结温。  

    我们是否可以与客户分享一份一般性声明、说明只要我们的器件能够确保结温保持在125C 以下、我们的器件就会满足其数据表性能参数?

    在另一个主题上、我认为 TPS51206数据表中存在错误。  在表6.1 (绝对最大额定值)中、我们显示了125C 的最大 TJ、看起来不错。  但是,该表还显示了最大“自然通风工作温度 Ta”为150°C。  我认为这是不对的。  你同意吗?

    David

    --------------------------
    David Hildbrand
    模拟现场应用
    南部地区
    德州仪器公司
    办事处: 214-479-0917
    手机:      972-841-6499
    david.hildebrand@ti.com
    --------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我检查了测试数据。 在125C 结温下、VDD 电源电流和 VLDOIN 电源电流在某些条件下超出数据表规格。 其他参数仍在规格中、但可能具有较小的裕度。

    如果客户应用中的结温为102C、我认为如果客户不关心 VDD 电源电流和 VLDOIN 电源电流、风险很低。

    谢谢