This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:TPS22918限流范围

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569490/tps22918-tps22918-current-limt-range

器件型号:TPS22918

尊敬的先生:

我将使用负载开关作为 USB 2A 电流保护。  

由于我在数据表中找不到电流限制范围、因此您可以为我提供电流限制范围、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc年

    TPS22918没有任何电流限制。 如果超过2A 电流限值、则器件有损坏的风险。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius