This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:无负载

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569164/tps61040-without-load

器件型号:TPS61040

您好!

如果我将电路设计为插入文件、TPS61040在无负载时是否会损坏?

等待您的帮助、谢谢!e2e.ti.com/.../tps61040_5F00_without-load.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题、
    如果我的负载需要9.3V、180ma、那么插入文件中的设计是否满足我的要求?
    等待您的帮助、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在原理图中丢失了颠倒的分频电阻器!

    请检查随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的输出电压为9.3V、因此请选择 R1=634k、R2=97.6k、CFF=22pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,您建议的设计采用非不变电压模式、我的设计采用非不变电流模式。

    我想知道 我的设计是否有效、如果 我像插入文件一样设计我的电路、 TPS61040在没有  负载时是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您将在 Vout 到 FB 之间添加多个 LED?  或者输出电压将变得非常高并导致损坏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  您担心 LED 故障,则可以参阅文档 slva227以了解过压保护解决方案。