请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040 您好!
如果我将电路设计为插入文件、TPS61040在无负载时是否会损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢,您建议的设计采用非不变电压模式、我的设计采用非不变电流模式。
我想知道 我的设计是否有效、如果 我像插入文件一样设计我的电路、 TPS61040在没有 负载时是否会损坏?