This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:启动序列时的 PWRHOLD (TPS659114)

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588115/tps65911-pwrhold-at-startup-sequence-tps659114

器件型号:TPS65911

你(们)好

在数据表中的图5-5中、PWRHOLD 在 TdSONT 和 TdONPWRHOLD 之后变为高电平。

另一方面、PWRHOLD 通过我们配置上的上拉电阻上拉至 VIO (1.8V)。 因此、当 VIO 启动时、PWRHOLD 自动变为高电平。

这是可以的吗?

在以下时序序列中、我们应该在 TdSONT 和 TdONPWRHOLD 之后通过外部 GPIO 将该引脚设置为高电平。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    感谢您发帖。 我已将该主题分配给该器件的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    大家好、只要在 NRESPWRON 变为高电平之后的970ms 内 PWRHOLD 为高电平、 就没有问题。 使用带有 VIO 的上拉电阻器不应成为问题。 下面是数据表中包含更多信息的表格。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nastasha-San

    感谢你的答复。 很抱歉、我的回复延迟了。

    我想问的是、在 NRESPWRON 在启动时变为高电平之后的970ms 内、PWRHOLD 通过内部信号(而不是外部信号)为高电平。

    是这样吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    PWRHOLD 是一个外部信号。 根据施加到 PWRHOLD 引脚以及 DEV_ON 引脚和 PWRON 引脚的信号、器件将确定是否应导通。 数据表(6.3.1状态机)中提供了这些信号的逻辑、为方便起见、下面也显示了这些信号。

    谢谢、

    纳斯塔莎