Other Parts Discussed in Thread: TPS65286
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65286 您好、先生、
我对 TPS65286有疑问。 您能帮您评论一下吗? 谢谢。
我是否可以知道 TPS65286将电流限值从25mA 调整为2.7A 是针对 RLIM 还是 RSET1/2? DS show RSET CAN 配置最大值为1.76A,RLIM CAN 配置最大值为7.7A?