This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A-(Fly-Buck)隔离式输出电压在负载时发生变化

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587669/lm5160a-lm5160a--fly-buck-isolated-output-voltage-colapses-when-loaded

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160TINA-TI

大家好、

我想设计一个满足以下要求的 Fly-Buck 转换器:

输入电压:5-17V

Vout1:2、5V (初级输出)、Iout1:0mA

Vout2:5V (+10%/-5%)(隔离式输出)、Iout2:5mA (最小值)、500mA (最大值)

作为起点、我使用了 LM5160 TINA-TI Fly-Buck-Design www.ti.com/.../snvmb64的原理图 、并 根据上述要求进行了修改。

变压器具有以下参数:

LP =µH μ A

Np = 13.

Ns = 33

测量结果如下:

@Vin:5V   

Vout1:约2.25V

Iout1:大约1.8mA

Vout2:大约3.20V

Iout2:大约 320mA

VFB: 大约100mV (pkpk)、直流偏移: 2、00V

@Vin:17V

Vout1:约2.50V

Iout1:约为2.0mA

Vout2:约4.30V

Iout2:约440mA

VFB:大约135mV (pkpk)、直流偏移:2.00V

问题是 隔离式输出在满负载时发生故障、我不知道如何解决该问题。

此致

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、您的规格违反了良好负载稳压器所需的条件。 泄漏电感和初级峰值电流在隔离侧的调节方式中发挥着重要作用。 我将使用以下方法来实现该设计。
    初级侧5V IN 至-5V OUT (将降压用作降压/升压逆变器)。 对于非隔离式应用、在连接到初级 GND 的+2.5V 输出时使用2:1匝数比。 并对5V 输出使用1:1匝数比。 这种方法可确保初级电流较低、泄漏电感也保持较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。 您能否为   您的解决方案提供主要原理图、因为我不确定是否正确理解。

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请参阅下面的内容、从基本意义上讲、Fly-Buck-Boost 拓扑的优势和 Simpleemation 就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供反相 Fly-Buck 转换器文章的链接。

    在设计此类转换器时、还需要考虑其他因素吗?
    反相 Fly-Buck 转换器的波形仍然不能令人满意。

    此致

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查仿真原理图中的输入电压源。  这应该是正电压、回路连接到 GND、而不连接到-Vout??

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 David:

    感谢您的提示。 遗憾的是、转换器现在 在 两个输出电压上都显示振荡。
    我认为搜索误差的良好起点是纹波注入电路、对吗?

    接地与 Vout-分开的转换器波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    变压器初级侧需要 DCR。 这会影响纹波注入/稳定性。 还建议为 FB 电阻器使用一个数量级更高的值。 我注意到您的 FB R 将 Vout 设置为5V、您想在初级侧使用2.5V 电压吗? 还建议将 RC 纹波注入的串联 R4增加到100k。