This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259 OTG 短路测试

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567559/bq24259-otg-short-test

主题中讨论的其他器件:BQ24259

你(们)好

OTG 模式下的 BQ24259短路测试(将0.1Ω Ω 电阻器连接到 VBUS 和接地)

1.短时间内的短测试没有问题,如下所示

2.但长时间后(客户在 1小时内保持 OTG 短路的测试条件)          

 断续时间将异常、导通时间会更长。   电流将通过 RBFET (Q1)一小段时间、并导致电池放电至3.2V 以下。

 为什么会发生这种情况?  似乎没有短路保护。

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    您能否帮助我了解主机 MCU 为什么不使用 INT 引脚来检测故障并关闭 OTG 而不是让其长时间运行?

    我想知道导致这种情况的原因之一是、随着电池电压持续下降、它不再能够提供脉冲电流、这需要在 OTG 运行时正确触发 OCP 阈值。

    当您处于深度放电状态时、电池电压是什么样的? 另一种选择是、当它关闭开关以检查 OTG 是否仍然短路时、电池电压下降到足以使 bq24259欠压。

    所有这些话都说、我强烈建议您不要在近1小时的时间内依赖 OTG OCP。 该器件旨在通过 INT 引脚和 REG009:6向主机控制器通知 OTG 电路存在过流情况。 如果主机控制器使用此信息来闭锁 OTG 电路或添加计时器环路以定期检查短路是否消失、但其间隔比集成断续电路的32ms 长得多、我建议您这样做。