请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24259你(们)好
OTG 模式下的 BQ24259短路测试(将0.1Ω Ω 电阻器连接到 VBUS 和接地)
1.短时间内的短测试没有问题,如下所示
2.但长时间后(客户在 1小时内保持 OTG 短路的测试条件)
断续时间将异常、导通时间会更长。 电流将通过 RBFET (Q1)一小段时间、并导致电池放电至3.2V 以下。
为什么会发生这种情况? 似乎没有短路保护。
谢谢、
Jerry