This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5952:TLC5952适用于我的应用

Guru**** 2636655 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5952, TLC59281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565182/tlc5952-is-the-tlc5952-suitable-for-my-appication

器件型号:TLC5952
主题中讨论的其他器件: TLC59281

我有一个应用、我想在其中使用3位7段显示。

每个段将在 Vcc = 5VDC 时以10-15毫安的电流驱动。

TLC5952看起来合适。 这是否是可接受的选择?  是否有更好的选择?

此芯片是否可能还有10年的剩余购买寿命?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    一般而言、如果器件仍得到良好接收且正在积极购买、TI 的政策可避免淘汰。 也就是说、我们不打算在10年的时间范围内淘汰模拟器件。

    也就是说、TLC5952是一个可以正常工作的器件。

    另一种选择是将 BCD 用于离散段 LED 驱动器、如下面筛选搜索中的驱动器:
    www.ti.com/.../led-driver-products.page 段
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是一个很好的了解过时产品的方法  

     TLC5952不 是一个很好的选择、因为蓝色通道的电流设置与红色和绿色通道不同。  我希望每种颜色都能用于一个数字。

    我发现 TLC59281具有良好的通道间和器件间匹配、因此 我应该可以使用3位7段显示屏。  

    它似乎也具有共同的封装尺寸、而且价格低廉

    同意?

     对于7段 显示屏上的段对段匹配和数字对数字匹配、是否有经验法则?

    注意:您的链接不适合搜索 标牌/线性芯片。 电源管理指南更好、但无法进行筛选、因为它是 PDF。

    BCD 器件需要大量串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    以下是有关 TI 过时产品政策的更多信息的链接:
    www.ti.com/.../product_change_notification.page


    TPS5952上的电流限制。 是的、IREF 的值以不同的方式设置红色/绿色通道与蓝色通道的电流限制。 解决此问题的方法是根据蓝色通道设置电流限制。 然后、您可以在其整个范围内驱动蓝色通道值。 然后、在驱动红色/绿色通道时、只需略微调整该值。 请查看图10和11、尤其是使用2400 Ω Iref 时产生的电流限制。 蓝色的限值为15mA、红色/绿色的限值为20mA。 使用此信息、如果您将蓝色通道设置为电流上的满量程、则将红色/绿色通道设置为满量程的75%、这将为您提供非常接近的匹配。 OU 将使用全局亮度控制设置(BC)来设置此值

    让我知道您对使用全局亮度控制寄存器匹配8个通道的全部三个通道组的电流有何看法。

    我不知道在分段和数字之间匹配亮度的经验法则。 我想、低于+-5%的器件将是一个良好的起点。

    很抱歉链接。 我注意到、有时我能够在论坛上复制和共享筛选出的参数搜索、而有时我不能复制和共享。 这一次的情况似乎不太好。