Other Parts Discussed in Thread: TLC5952, TLC59281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5952 主题中讨论的其他器件: TLC59281
我有一个应用、我想在其中使用3位7段显示。
每个段将在 Vcc = 5VDC 时以10-15毫安的电流驱动。
TLC5952看起来合适。 这是否是可接受的选择? 是否有更好的选择?
此芯片是否可能还有10年的剩余购买寿命?]