This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000EVM:对3节镍氢电池充电过早切断

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569360/bq2000evm-charging-3-nimh-batteries-cuts-off-too-soon

器件型号:BQ2000EVM

对于3节镍氢电池、我将 J5设置为374k 电阻器、并使用6伏电源为电路供电。

充电似乎在每节电池大约1V 时切断、电池大部分是空的。  

 我需要使用6伏的电压为该芯片供电、 我希望使电池组电压高达4.2伏。  我是否需要对 bq2000evm 模块执行其他操作才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000EVM 中规定电路板的输入电压需要为10V 至25V。 如果您在输入端仅施加6V 电压、则 D7不能导通。 请尝试 D7短接。 请注意、当 D7被移除时、任何高于引脚额定值的电压尖峰都有可能损坏 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我将150欧姆电阻器代替 D7、现在我看到充电电压合适。 这给我指了正确的方向!