This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:FW 版本017中的 bqStudio 中未显示电压一致性函数

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589053/bq28z610-voltage-consistency-function-is-not-shown-in-bqstudio-in-fw-version-017

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ9000

大家好、  

在 TRM 文件中、我们可以在第36页中找到有关电压一致性的说明。 以及 IT 监测配置寄存器的位15。

但是、在最新版 bq28z610 FW 017版中的 bqstudio 中找不到它。

此功能是否禁用? 或者我们无法看到它的任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从 bq9000系列(= bq40z...)中新增了[VOLT_FIT]位  启动、

    我们让用户决定是否使用它。

    我有28z610_V0.16_bld20 F/W、在这里我可以看到 bqStudio 中的[VOLT_FUSE]位。

    有时、BU 会在您面临的时候错误地不打开某些配置位。

    请直接联系 BU S/W Guy 以获取新的 bqz 文件、其中[VOLT_FILE]位在 IT 监测配置中打开。

    在 bqstudio 安装文件夹中、有一个子文件夹名为"\\Config"、您可以在其中看到 bqStduio 可以支持的许多 bqz 文件。

    如果您将新的 bqz 文件复制到 bqStudio 安装的"]Config"文件夹中并重新执行 bqStudio、

    您将在 IT 监测配置中看到[VOLT_FIT]位。