This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:电压输出波形不正常。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589304/tps563209-voltage-output-waveform-is-not-normal

器件型号:TPS563209

尊敬的 TI'er。

下面显示了 TPS563209电路。   Vin = 12V、 Vout = 5V

通电时,输出电压波形下降(大约12ms)。   请帮助检查发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在加载的情况下加电?  什么是电源 输入电路?

    根据您的波形、12Vin 的能力有点弱、因为在5V 斜升期间会出现压降、该压降会导致 Vin 达到 UVLO、从而导致 Vout 异常。

    您是否会更改12Vin 的高功率以重新测试它? 或者、您可以先使12V 输入电压正常、然后使用另一个电源切换 EN 以进行验证。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    问题来自 Vin。 IC 进入 UVP。

    当 VFB 电压降至 UVP 阈值电压以下时、UVP 比较器会检测到它。 然后、该器件将在 UVP 延迟时间(通常为14μs μ s)后关闭、并在断续时间(通常为12ms)后重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、正确。 无论如何、使12Vin 更强。