This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:帮助检查设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588799/tps74401-help-check-the-design

器件型号:TPS74401

尊敬的先生

请帮助检查随附的原理图并提供一些建议。

谢谢

Stare2e.ti.com/.../Powe-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于美国假日、请延迟一小段时间。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    似乎有两个 TPS74401 (U19和 U22)。  并非所有电压都显示在原理图上。  只要 PL_VIN 满足 Vbias 压降要求(2.82V 或更高电压将在所有条件下覆盖)、这两种电压都是可以接受的。

    U19的 PG 似乎没有上拉电阻器。

    对于1.2V 电压轨、建议的电阻分压器似乎用于 U19;但是、建议的电阻分压器不用于 U22:

    U19或 U22都没有局部输入电容器。  建议的输入电容为1uF。

    非常尊重、

    Ryan