请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22860 大家好、团队、
我的客户正在使用 TPS22860、其输出端(Vout 引脚)有一个电池、输入端可以在不同状态之间切换。
因此、我恳请您提供有关器件在输入中存在电池时的行为的更多详细信息。
是否有反向电流保护?
如果不是、在输出中有电池并且 ON 引脚上有0V 或3.3V 时、行为如何?
非常感谢您的支持。
此致、
Mimiliano de Cristofaro
中央应用工程师–电源管理
EMEA 中央应用团队
Texas Instruments Deutschland