This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:有关反向电流保护的问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568859/tps22860-question-regarding-the-reverse-current-protection

器件型号:TPS22860

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS22860、其输出端(Vout 引脚)有一个电池、输入端可以在不同状态之间切换。  

因此、我恳请您提供有关器件在输入中存在电池时的行为的更多详细信息。

是否有反向电流保护?

如果不是、在输出中有电池并且 ON 引脚上有0V 或3.3V 时、行为如何?

非常感谢您的支持。

 

此致、

Mimiliano de Cristofaro

中央应用工程师–电源管理

EMEA 中央应用团队

Texas Instruments Deutschland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M同 化亚诺:

    TPS22860没有集成任何反向电流保护功能。 如果输出端存在电池并且导通引脚被拉至低电平、则反向电流将能够流过导通 FET 的体二极管。 如果 ON 引脚被拉高、则反向电流将流经 FET。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    就数据表信息而言、无论描述的 Alek 是什么、当 ON 输入处于 ON 和 OFF 状态时、器件中的反向电流看起来都很精确。

    此致、
    Janayya
    SPICE 建模工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持!!


    此致、
    马同西亚诺。