This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:Battery Management Studio 中的 BQ27220运行配置寄存器设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588914/bq27220-bq27220-operation-config-register-setting-in-battery-management-studio

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好 、

我 正在使用 Battery Management Studio 更新参数、请告诉我为什么软件和数据表中存在不同的位定义。 请查找附加 的图像

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TRM 和数据表中的定义。

    一些保留位将影响算法。 它们没有正式记录(尽管 bqStudio 显示其名称) 、必须设置为默认值。 在您的示例中、LFOONLY 和 FCC16X 应保留并设置为 1 (LFOONLY =保留)和0 (FCC16 =保留)。