This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于硬输出短路的响应(图14)

Guru**** 2363450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588470/tps2491-about-response-to-a-hard-output-short-figure-14

器件型号:TPS2491

您好!

您能给我介绍 一下 TPS2491 数据表第15页图14吗?
请告诉我栅极电压急剧上升的原因。
我指的是红色框表示的部件。
请给我建议。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    很抱歉让你着急。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我栅极电压急剧上升的原因。

    你是说跌倒吗? 栅极电压下降、而不是上升。 OCP 事件导致的栅极电压下降是电路的设计工作方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的回答。
    我想在 OCP 发生之前讨论波形。
    在此波形中、栅极从60V 开始、计时器从5V 开始。
    请问 原因是什么?



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时器从0V 开始 我认为这种混乱是由图中图形质量差造成的(定时器为绿色、输出为浅蓝色、几乎相同)。

    GATE 将比 OUT 高大约14V、计时器将从0V 开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的响应和支持。
    就像你说的那样。我不喜欢写计时器和输出。
    很抱歉造成混淆。

    但是、输出电压和栅极电压较高。
    (GATE≒60、OUT≒48V)
    此状态是什么?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在 OCP 事件发生之前(图的最左侧)、TPS2491已开启。 因此、OUT = IN = 48V 且 GATE = OUT +~14V =~62V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    除了 Eric 所说的内容之外,如果客户/您想更详细地解释我们热插拔控制器的所有公式和方法,请转至 www.ti.com/hotswap 上的应用手册=>单击“技术文档”=>单击“可靠热插拔”。 它逐步解释了 Vin、Vout、Iout、Vgate、Vtimer 的波形应是什么样的。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、
    Aramis P. Alvarez