我在"哑铃"半桥转换器中使用 LM25037 (即始终以全负荷运行)。 引脚4 (FB)和引脚8 (CS) 接地、引脚3 (COMP)保持开路。 对于270kHz 的标称频率和150ns 的死区时间、RT1为22.1K、RT2 = 30.1K。 在室温下、一切看起来都很好、频率和死区时间符合预期、如在输出引脚(12和13)处测量的那样。 在温度升高(芯片温度大约为90 C)时、频率保持在270kHz、但在输出引脚(12和13)上测得的死区时间急剧增加至大约550ns (增加400ns!)。 这会导致半桥转换器的输出降至预期限值以下。
值得注意的是、LM25037输出会进入栅极驱动缓冲器 IC、因此 LM25037上的功耗非常低...结温不会远高于90 C 的外部温度。 LM25037周围的布局非常紧凑。
我以前从未见过此类器件的行为(在过去4-5年中用于许多设计)、 此外、死区时间的这种温度行为与数据表的图10不符(该图仅显示了在-50 C 至+150 C 的温度范围内几纳秒的变化)。 以前有人看过这种情况吗? 是否有任何线索可导致死区时间增加?