This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:死区时间随温度的升高而增加?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568669/lm25037-dead-time-increase-with-temperature

器件型号:LM25037

我在"哑铃"半桥转换器中使用 LM25037 (即始终以全负荷运行)。  引脚4 (FB)和引脚8 (CS) 接地、引脚3 (COMP)保持开路。  对于270kHz 的标称频率和150ns 的死区时间、RT1为22.1K、RT2 = 30.1K。  在室温下、一切看起来都很好、频率和死区时间符合预期、如在输出引脚(12和13)处测量的那样。  在温度升高(芯片温度大约为90 C)时、频率保持在270kHz、但在输出引脚(12和13)上测得的死区时间急剧增加至大约550ns (增加400ns!)。  这会导致半桥转换器的输出降至预期限值以下。

值得注意的是、LM25037输出会进入栅极驱动缓冲器 IC、因此 LM25037上的功耗非常低...结温不会远高于90 C 的外部温度。 LM25037周围的布局非常紧凑。

我以前从未见过此类器件的行为(在过去4-5年中用于许多设计)、 此外、死区时间的这种温度行为与数据表的图10不符(该图仅显示了在-50 C 至+150 C 的温度范围内几纳秒的变化)。  以前有人看过这种情况吗?  是否有任何线索可导致死区时间增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    斜坡引脚连接到什么? 您能否发布原理图或局部原理图?

    这将帮助我们弄清这里可能出现的问题。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernard:

    感谢您的意见。  发布后不久、我查看了斜坡、我认为这是我的问题。  我有一个可生成斜坡的 RC 电路(在启动和运行时并不是真正需要的、但可实现良好的软启动功能)。  斜坡上的时序是微不足道的、在高温条件下、它在时钟周期结束前达到4V 并使 PWM 比较器跳闸。  稍微降低斜坡电压的上升速度应该可以解决该问题。  我还没有尝试过、但这似乎是对我观察到的行为的非常合乎逻辑的解释。

    我会告诉您这是否不是问题/解决方案、但我对此非常有信心。

    再次感谢

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    感谢您的进一步更新。 我确实怀疑斜升引脚可能是导致此问题的原因、很高兴看到它为您解决了。


    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"按钮、以便可以关闭此帖子。


    谢谢、
    Bernard