This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:BQ25895MEVM-664演示中 D5的用途和#39

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895MEVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569048/bq25895mevm-664-what-s-funtion-of-d5-in-the-bq25895mevm-664-demo

器件型号:BQ25895MEVM-664

您好、TI、

    您能告诉我 BQ25895MEVM-664中 D5的功能是什么、尽管它是 DNP 部件。

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    D5是一个外部肖特基二极管、与内部低侧 FET 及其体二极管并联。  在同步降压转换器中、为了防止两个 FET 同时导通时的击穿电流、  在低侧 FET 导通/关断之前有一段短暂的时间 、在此期间 FET 处于关断状态、 输出电流 仅流经 内部 FET 的体二极管。  体二极管 的压降高于 FET 或肖特基二极管。   借助外部肖特基、压降 得以降低、 总体效率提高0.5%或更多。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  如果未回答、请单击该问题已得到解答。